主题中讨论的其他部件:BQ27520-G4、 BQ25898
尊敬的 TI 团队:
我正在使用 BQ25898D 充电器和 BQ27520-G4电量监测计设计我们的新产品。 我对设计有一些疑问、如果可能、您还可以查看我的原理图以确保一切都正确。
我的问题是
我的系统中有2节电池、因此我将使用2个独立电路与 BQ25898D 和 BQ27520-G4搭配使用。 USB D+和 D-信号能否直接连接到 BQ25898D 充电器和我的 CPU、也就是说、我是否绝对需要两者之间的开关电路来切换2个充电器和 CPU 之间的 USB D+和 D-线路? 仅供参考、我不使用 Maxcharge、我的充电电流限制为1.5A。 我要问这个问题、想知道 BQ25898D 充电器在进行电源协商时是否会使 USB 线路无法用于其他器件?
2.是否可以选择不连接 USB 线(D+和 D-)并在 CPU 上回复以发送 I2C 命令来获取充电电流? CPU 可以与 USB 线路进行电源协商、然后针对电流限制命令 BQ25898D 充电器(如果在将 USB 线路同时连接到 CPU 和充电器时出现问题)。 如果 CPU 因任何原因关闭、默认充电电流限制是多少?
3.我们有两个并联的电池充电电路,可共享来自单个 USB type C 连接器的输入电流。 对于 INS、如果连接到 USB type C 的输入电源是 USB SDP (USB500)、电流限制为500mA、将由2个充电器共享。 每个充电器在进行电源协商后是否会消耗250mA 的电流、也就是说、它们将执行动态电源管理以将输入电流限制为250mA?
4.当电池电压低于3V 时、我想关闭 BATFET、无需软件干预。 我认为 BQ25898D 充电器无法做到这一点。 我计划使用的 是一个由 BQ27520-G4的"BAT_LOW_"引脚控制的开关、用于在电池电压低于3V 时关闭开关。 我的方法是否正确?
最后、如果可能、我如何提交原理图供您查看。
提前感谢您。
此致
Sarath Vijayan