Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92691 您好!
您能否推荐满足以下要求的 LED 驱动器?
- 在不断变化的频率下运行的电流调节驱动器
- 50Hz 至50kHz 之间的输出频率(50%占空比)
- 4个并联 LED 阵列。 每个阵列具有30个 LED、正向压降高达2V。
- 输入电压范围12V 至24V (首选48V)
谢谢、此致、
KF