This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:器件建议

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733184/tps92691-device-proposals

器件型号:TPS92691

您好!
您能否推荐满足以下要求的 LED 驱动器?

  • 在不断变化的频率下运行的电流调节驱动器
  • 50Hz 至50kHz 之间的输出频率(50%占空比)
  • 4个并联 LED 阵列。 每个阵列具有30个 LED、正向压降高达2V。
  • 输入电压范围12V 至24V (首选48V)

谢谢、此致、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KF、

    您提到:

    1、以不断变化的频率运行的电流:这意味着什么? 改变的频率是多少? 频率如何?
    2. 50Hz 至50kHz 的输出频率(50%占空比):此 PWM 用于输出电流还是开关频率?
    3. 4个并联 LED 阵列。 每个阵列都有30个 LED、正向压降高达2V:输出电压约为60V、每个阵列的电流是多少?
    4.输入电压范围12V 至24V (首选48V):如果首选48V、则选择48V 的范围是多少?

    TPS92691的最大输入电压为65V、它是一款能够对输出电流进行 PWM 的电流控制器、但我需要上面的答案才能提出建议。

    最终产品适合客户使用什么?它的用途是什么?

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KF、

    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。

    谢谢 Tua