This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:使用 LP8863时 LED 闪烁

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734831/lp8863-q1-leds-is-flicker-when-use-lp8863

器件型号:LP8863-Q1

你好

请帮助分析我的 LED 闪烁问题、谢谢

LED:10s/5p,SCH (实际 Rfb3 27Ω 续至27K,Risense 为22mΩ Ω,Rsense 为30mΩ Ω 而不是20M);

VIN=12V、VDD_5V 和 VDD3_3V 由外部 LDO 供电、其电压正常

SDO_PWM 上拉至3.3V,所有 LP8863的电阻器默认不会更改,但 LED 始终闪烁。

大约30V 的 VBOOST 具有大纹波(可能是由 LED 电流阱关断引起的)  

随附的 GD 信号和 SW 波形图

SW_1、25KS/s 平移

SW_2、扫描速度为500ms/s

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图中有两个问题。 首先、输入级升压转换器上没有电容器。 我建议您在 Q4和 L1之间为功率输入级添加一个47uF 电容器。 第二、请将 R39从124k Ω 更改为84.5k Ω。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Xianghao
    感谢您的回复。
    实际上,我在 Q4和 L 之间添加了一个47uF,
    根据 R39、R43、R67的电流值、我知道 Vmaxboost = 54V、受电阻器值限制我已经更改、我更改为使用 FB 分压器的双电阻方法、EXG。R67 27K 更改为0Ω,Ω R43更改为100K、R39更改为600K、700K、800K、因此 Vmax Boost 应约为30V、35V、40V。 但故障仍然与以前相同。