请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8863-Q1 你好
请帮助分析我的 LED 闪烁问题、谢谢
LED:10s/5p,SCH (实际 Rfb3 27Ω 续至27K,Risense 为22mΩ Ω,Rsense 为30mΩ Ω 而不是20M);
VIN=12V、VDD_5V 和 VDD3_3V 由外部 LDO 供电、其电压正常
SDO_PWM 上拉至3.3V,所有 LP8863的电阻器默认不会更改,但 LED 始终闪烁。
大约30V 的 VBOOST 具有大纹波(可能是由 LED 电流阱关断引起的)
随附的 GD 信号和 SW 波形图
SW_1、25KS/s 平移
SW_2、扫描速度为500ms/s