请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS543C20 主题中讨论的其他器件: UCD9090A
我们收到了电路板、其中使用 TPS543C20为 FPGA 生成内核电压(0.9V)。
在没有焊接 FPGA 的电路板上、电源工作正常、开关启动时间为4ms
在使能信号的上升沿之后、正如我们通过引脚设置电阻器设置的那样。
同时、在与此 FPGA 组装在一起的另一个电路板上、TPS 看起来根本就不会启动。 无信号
开关节点上。 什么问题可能会阻止 TPS 启动? 我们已通过分解进一步调查
感应线路或将输出电容器接地...在这两种情况下、TPS 都开始开关。
提前感谢您。
Peter