This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:TPS543C20启动问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733691/tps543c20-tps543c20-start-up-problem

器件型号:TPS543C20
主题中讨论的其他器件: UCD9090A

我们收到了电路板、其中使用 TPS543C20为 FPGA 生成内核电压(0.9V)。  

在没有焊接 FPGA 的电路板上、电源工作正常、开关启动时间为4ms  

在使能信号的上升沿之后、正如我们通过引脚设置电阻器设置的那样。

同时、在与此 FPGA 组装在一起的另一个电路板上、TPS 看起来根本就不会启动。 无信号  

开关节点上。 什么问题可能会阻止 TPS 启动? 我们已通过分解进一步调查  

感应线路或将输出电容器接地...在这两种情况下、TPS 都开始开关。

提前感谢您。  

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在没有 FPGA 的情况下、对电路板进行了进一步的调查(突破传感线等)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    我只想澄清一下何时进行了进一步调查、是在有 FPGA 还是没有 FPGA 的情况下在电路板上进行了调查? 此外、当您断开感应线路时、是否进行了修改以在本地(而不是在 FPGA)感应 VOUT?

    请将原理图和布局直接发送到我的电子邮件地址吗?
    ayakamna@ti.com

    谢谢、
    Amnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了总结我们所经历的情况:

    我们将此电源与电源监控器(UCD9090A)生成的时钟同步。 电流噪声

    3.3V 板载时钟、没有 FPGA、因此使用 FPGA 时电路板上的电压仅为1V、因此 TPS 无法启动(VIH = 2V)。

    断开同步后、TPS543C20可在 RT 模式下启动。