This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:DCAP2中的增益裕度?

Guru**** 2509505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735181/tps563201-gain-margin-in-dcap2

器件型号:TPS563201

大家好、

客户询问 TPS563201的增益裕度稳定性问题。

他按照如下应用手册说明测量了 TPS536201的波特图。

根据数据测量15 dB。

对于 DCAP2模式、我们应该如何考虑该增益裕度?

应用报告 SLVA546中没有增益裕度说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、
    请注意、BW 仅为10kHz、低于正常值。
    如果该值符合我们的设计指南、请检查 schmatic、L 和 Cout 值? 请参阅数据表第13页的表2。