您好!
我们使用 UCD9090A 对次级电源进行定序。
我们有以下电源:
- 电源轨1是我们的主输入电源/没有使能功能
- 电源轨2是我们的5V 次级电压/具有使能功能
- 电源轨3是我们的3V3次级电压/具有使能功能
我们希望实现以下目标:
- 当电源轨1处于电源正常状态时、电源轨2和3应启动
- 当电源轨1处于电源正常状态时、电源轨2和3应停止
为此、我完成了以下配置:
- 为电源轨1上的电源正常开启和关闭阈值设置足够的阈值
- 根据电源轨2和3配置中的相关性设置中的电源轨1
- 在电源轨1中将电源轨2和3设置为不依赖项
启动阶段正常工作、当电源轨1升至电源正常开启阈值以上时、电源轨2和3均会使能、电源轨开始。
但是、当电源轨1低于电源正常关闭阈值时、电源轨2和3使能保持高电平、电源轨不会关断。
我认为在配置 UCD9090A 时出错、因此我从电源轨1中删除了关断依赖项、并在电源轨2和3配置中将电源轨1设置为关断依赖项。
结果相同。 我能够通过使用欠压故障以某种方式实现这一行为、但这不是预期的配置...
我是不是做了些什么,还是有一个错误?
此外、对于依赖项、 我尝试使用第四个电源轨、以便仅当电源轨1和电源轨4都处于电源正常状态时才启动电源轨2和3、因此我将这两个电源轨置于电源轨2和的依赖项中 3.
但是、当满足两个依赖项之一时、这些电源轨似乎会启动、而我希望它等待这两个依赖项。
这是另一种奇怪的行为。 我犯了什么错误?
期待看到一些解释、
谢谢
克莱蒙特