This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:依赖项关闭不起作用

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734122/ucd9090-dependencies-off-not-working

器件型号:UCD9090

您好!

我们使用 UCD9090A 对次级电源进行定序。

我们有以下电源:

  • 电源轨1是我们的主输入电源/没有使能功能
  • 电源轨2是我们的5V 次级电压/具有使能功能
  • 电源轨3是我们的3V3次级电压/具有使能功能

我们希望实现以下目标:

  • 当电源轨1处于电源正常状态时、电源轨2和3应启动
  • 当电源轨1处于电源正常状态时、电源轨2和3应停止

为此、我完成了以下配置:

  • 为电源轨1上的电源正常开启和关闭阈值设置足够的阈值
  • 根据电源轨2和3配置中的相关性设置中的电源轨1
  • 在电源轨1中将电源轨2和3设置为不依赖项

启动阶段正常工作、当电源轨1升至电源正常开启阈值以上时、电源轨2和3均会使能、电源轨开始。

但是、当电源轨1低于电源正常关闭阈值时、电源轨2和3使能保持高电平、电源轨不会关断。

我认为在配置 UCD9090A 时出错、因此我从电源轨1中删除了关断依赖项、并在电源轨2和3配置中将电源轨1设置为关断依赖项。

结果相同。 我能够通过使用欠压故障以某种方式实现这一行为、但这不是预期的配置...

我是不是做了些什么,还是有一个错误?

此外、对于依赖项、 我尝试使用第四个电源轨、以便仅当电源轨1和电源轨4都处于电源正常状态时才启动电源轨2和3、因此我将这两个电源轨置于电源轨2和的依赖项中 3.

但是、当满足两个依赖项之一时、这些电源轨似乎会启动、而我希望它等待这两个依赖项。

这是另一种奇怪的行为。 我犯了什么错误?

期待看到一些解释、

谢谢

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    定序开/关部门不会初始化加电或断电。 这些是发出加电或断电请求时需要满足的条件。
    因此、当电源轨1低于 PG_OFF 时、电源轨2和3在将电源轨1设置为关断依赖项时不会关断。
    UV 故障是关闭轨道2和3的方法。 为什么不喜欢这种方法?

    至于您的第二个问题、我想获取您的项目文件吗? 电源轨2和3应等待电源轨1和4均高于电源正常阈值。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定您的答案、我们尝试了两种设置依赖关系的情况、结果是相同的。
    如果不应该关闭电源,那么为什么它们不依赖电源?

    我忘记说我们处于自动启用模式。

    UV 故障方法未被预见、在其他情况下、我们希望对电源进行定序、而我们只希望出于安全目的具有一个 RESQUENCE。
    如果我们要实施 UV 故障方法、因为我们的监控电源由"节省的"电源供电、那么一旦恢复未保存的电源、我们就不会重新启动。

    关于您的项目文件相关问题、我必须返回旧版本、因为我们更改了旧版本。
    我明天会给你。

    此致、
    克莱蒙特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有人能够查看我的答案以了解我们的使用或理解有什么问题?

    谢谢、

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如在原始帖子中所说的那样、断开可靠性是条件、它们不会初始化关闭电源。  这就是 特征的定义和设计方式。

    UV 故障就是解决方法。

    让我来问您一个问题。   在轨道1  低于电源正常关闭状态后、 轨道2和3将连续关闭。 之后、如何恢复两个电源轨1-3? 您想让他们保持关闭状态吗?

    您能更详细地描述一下吗?

    "如果我们要实施 UV 故障方法、因为我们的监控电源由"已保存"的电源供电、那么一旦恢复未保存的电源、我们就不会重新启动。"

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅为了我的理解,您能否澄清关闭依赖关系的含义? 我似乎无法从您的第一篇帖子中获得它。

    一旦电源轨#1低于电源正常关闭、我们希望电源轨#2和#3在电源轨#1超过电源正常打开时返回。

    执行以下操作:
    "如果我们要实施 UV 故障方法、因为我们的监控电源由"已保存"的电源供电、那么一旦恢复未保存的电源、我们就不会重新启动。"

    我们有以下要求(此处为#2导轨、但与#3类似的要求、很显然、我已更改文本以适应上述#1/#2/#3示例):
    1/ UCD 应禁用电源轨#2、即当电源轨#1变为电源正常关闭以下或检测到电源轨上的过压故障超过500µs μ s 时、使能输出失效。
    2当其中一个受控电源轨由于过压故障检测而被禁用时, UCD 应自动禁用所有其他受控电源轨。
    3当其中一个受控电源轨由于过压故障检测而被禁用时, UCD 应在1ms 后自动尝试重新启用故障通道和其他受控电源轨。
    4如果重新使能尝试失败,在 UCD 复位前 UCD 不应重新使能任何受控电源轨。

    因此、基本上、我在您要求解释的句子中试图说明的是、在过压故障情况下、如果重新定序尝试失败、我们只需要一次重新定序尝试、然后我们希望所有电源轨都关闭良好(直到下一个全局加电序列) (例如、故障仍然存在)。
    因此、如果我们使用欠压故障进行断电排序(我们必须按照您的帖子进行处理)、我担心由于其他配置而导致我们被阻止(例如、1个尝试 OV 失败=>没有成功)。

    希望我对我的初始句子进行了一点澄清。

    克莱蒙特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议 您参阅第4.7节和第4.8节 www.ti.com/.../slua815a.pdf 、了解定序依赖项的特性。
    您描述的是故障重新定序的典型用法。
    您需要注意的是、唯一一个重新定序尝试将被 under voltge 故障排气、这会阻止您的另一个重新定序。 但是、如果欠压故障无法恢复、是否仍要对其他电源轨的过压故障进行重新定序? 其他电源轨的重新定序无论如何都不会解决欠压情况。 您的系统仍然不正常。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    感谢您的回答、阅读4.7和4.8以及该文档的其他一些段落对 您的回答进行了澄清。 我们确实应该使用欠压功能或 更改 V2设计以进行控制、以便精细管理我们的开/关序列。

    欠压状态是我们的主电源输入、因此如果我们将其松开、这意味着我们将进入断电状态。 因此、它可以通过上电进行恢复。

    无论如何、我认为您给了我清晰的信息、所以我现在将对其进行审核并相应地应用解决方案。 如果我碰巧有其他问题、我将在另一篇文章中向您回复。

    感谢你的帮助、
    克莱蒙特