This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:有关 tON tOFF 规格的快速问题。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735173/tps560430-quick-question-on-ton-toff-spec

器件型号:TPS560430

你(们)好  

我在数据表中看到 TON_MAX 为7.5us。   在这种情况下、TON_MAX 接近7.5us。  

此外 ,TON_MIN 和  tOFF_MIN 规格是 2.1MHZ 和1.1MHZ 器件也具有相同的规格?  

 

  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PYTai:

    在以下条件下、TON_MAX 接近7.5us:VIN = 4V 至36V
    是的,TON_MIN 和 tOFF_MIN 规格为2.1MHZ,1.1MHZ 设备具有相同的规格。


    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gavin、

    很抱歉,我的问题没有清楚说明。

    如果 TON = 7.5us、则开关频率可能不会保持在1.1MHz 或2.1MHz。 在哪种情况下、TON 将接近7.5us? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PYTai:

    首先、如果 IC 达到 toffmin、开关频率将变得足够低、足以支持 Vo、而 ton 将变得更大。
    其次、如果 Ton 达到 tonmax、Vo 将下降。 因此、对于1.1MHz 或2.1MHz 的开关频率、tONmax = 7.5us 不执行任何操作。

    Gavin