请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8863-Q1 您好、Sirs、
我是否知道在任何情况下可实现32000:1的调光比?
仅152Hz PWM 频率? 内部 PWM 或外部 PWM 输入也可以吗?
对于此调光比率,是否存在升压开关频率限制? 是否需要 BST_SYNC 输入?
LP8863是否可以为 LED0~LED5支持不同的 LED VF? 例如:LED0上的10个 LED 灯串和 LED1~5的3个 LED 灯串。
外部电源是否可以执行此查询?
非常感谢!