Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 您好!
下面是 C2000 PSFB SR 行为、固件上有三种 SR 模式工作、所以我的问题是 UCD3138是否可以像 C2000一样实现此 SR 行为?
SR 模式切换是否有任何风险?
对于 SR 模式1和2,为什么 SR 模式1比 SR 模式2更适合在极低负载下工作?谢谢。