This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138和相移全桥拓扑的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734849/ucd3138-questions-of-ucd3138-and-phase-shift-full-bridge-topology

器件型号:UCD3138

您好!

下面是 C2000 PSFB SR 行为、固件上有三种 SR 模式工作、所以我的问题是 UCD3138是否可以像 C2000一样实现此 SR 行为?

SR 模式切换是否有任何风险?

对于 SR 模式1和2,为什么 SR 模式1比 SR 模式2更适合在极低负载下工作?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、UCD3138支持相同的三种模式。 您确实需要通过软件控制在它们之间切换。 如果您查看《UCD3138技术参考手册》第6.9节、您将看到 IDE 支持的说明。 请注意、我们通常不使用 DCM 检测硬件。 我们更喜欢在 IDE 和全宽度 SR 之间使用基于负载的固件切换。 您可以通过更改 IDE_EN 来执行此操作。 要完全禁用 SR、只需以某种方式禁用这些引脚。

    我们的 HSFB EVM 中有一些 IDE。 它未启用、我不知道它是否已完成。 我们的 PSFB 中没有它、因为它不能在峰值电流模式下工作。 它仅在电压模式下工作、因为它使用初级 FET 上的脉冲宽度来计算 SR 上的理想二极管时序。 正如您将在文档中看到的、软件需要根据 Vin 和 Vout 计算一个系数、并将其馈送到硬件中。