Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A
主题中讨论的其他器件:UCC27524A
大家好、我的设计包含一个不常见的情况、所以我想向这个芯片的设计人员确认。 驱动器电源 VDD 有时会首先消失、同时5V LI 或 HI PWM 输入仍然存在、 这意味着当 VDD=0V 和 LI/H=5V 时、这显然违反了下表中的规格、您能否解释这是否真的是我需要担心的问题。 这里的另一点是、当 VDD 低于6.5V 时、芯片已经处于 UVLO 状态、如果不知道内部结构的详细信息、我就无法做出决定。 谢谢你。