This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101C:驱动器 PWM 输入电压最大额定值

Guru**** 2504685 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733778/lm5101c-driver-pwm-input-voltage-maximum-rating

器件型号:LM5101C
主题中讨论的其他器件:UCC27524A

大家好、我的设计包含一个不常见的情况、所以我想向这个芯片的设计人员确认。 驱动器电源 VDD 有时会首先消失、同时5V LI 或 HI PWM 输入仍然存在、 这意味着当 VDD=0V 和 LI/H=5V 时、这显然违反了下表中的规格、您能否解释这是否真的是我需要担心的问题。 这里的另一点是、当 VDD 低于6.5V 时、芯片已经处于 UVLO 状态、如果不知道内部结构的详细信息、我就无法做出决定。 谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    我会研究 IC 内部结构的细节、以确认您的问题的答案。 但通常、如果驱动器输入可能高于 VDD、则数据表中会对此进行说明。 下面的 UCC27524A 额定值示例表明驱动器输入可以高于 VDD 而无需担心。

    在我确认输入引脚电压额定值和限制的同时、我还有几个问题要解决应用中的问题。

    您是否有任何与驱动器输入引脚串联的电阻? 如果驱动器输入确实在 VDD 引脚的有限范围内受到电压限制、一种解决方案是在输入引脚和 VDD 引脚输入之间串联电阻、并添加小型肖特基二极管。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Richard。 请与我一起跟进您的进一步研究。 遗憾的是、我的电路板没有从 MCU PWM 到驱动器输入的电阻器、也无法组装二极管。 如果我的问题确实是一个问题、我想我们必须重新设计 PCB、或者找出一种防止 VDD 比输入提前降至0V 的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    我将通过任一器件基准测试进行确认、以查看是否有从输入引脚到 VDD 的二极管路径、设计研究或理想情况下两者。 如果我确实确认存在二极管路径、我们将需要确定最佳的合理方法、以避免对输入引脚的担忧。 我今天一定会研究这个部分。

    您能确认几个详细信息吗? 驱动器输入的输入信号的振幅是多少? 控制器是否对驱动器输入具有电流限制驱动? 通常、如果这是微控制器、则信号输出不具有高电流能力。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    PWM 振幅为5V、连接到 MCU 的驱动器输入、MCU IO 最大输出在内部限制为5mA。 谢谢。

    杨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、
    我想让您了解最新的调查结果。 我正在测试该器件、到目前为止无法确认从输入引脚到 VDD 是否存在二极管压降。 我需要在谘询的基础上进行更多测试,并继续研究架构的细节。
    我们需要确保您的输入电压条件不存在问题、因为它不符合绝对最大额定值表。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    在与能够了解设计细节的学院进行磋商后、得出的结论是、LI 和 HI 的输入高于 VDD 不应成为问题。

    通常、我们建议在使用 TI 器件时保持在数据表额定值范围内。 请在未来使用 TI 器件的应用中努力遵守数据表额定值。

    如果这解决了您的问题、请通过选择主题上的绿色按钮进行确认。

    此致、

    Richard Herring