This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064:TSET 电阻设置

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28060, UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733902/ucc28064-tset-resistor-setting

器件型号:UCC28064
主题中讨论的其他器件:UCC28060UCC28063

您能否帮助澄清哪些值或值范围适合 RTSET、以及如何确定这些值或值?  UCC 28046设计计算器电子表格提供了一个值、但该值仅与 RTH 数据表的 eq (45)相关、但不提供 RTL 值、在大多数情况下(?) 是针对 RT = MIN (RTH、RTL)求解 eq (44)时所述的结果。  更令人困惑的是、数据表中第9.2.2.9节的示例显示为 RT 选择的值为91K、但这甚至不接近于 eq 的结果。 44对于示例中给出的值、应该更像68K。  该示例似乎也符合 UCC28064EVM 电路板要求、但对于 RT = R15、评估板加载了115K。  WEBENCH 示例之后也没有什么帮助、因为它产生了另一个88.7K 的值、当我更改电感器的值时、似乎没有改变、即使在插入了与中数据表要求/结果相对接近的相同值之后也是如此。  那么、确定 RTSET 正确值或值范围的正确公式或方法到底是什么?

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我浏览了 UCC28064产品文件夹、找不到 Excel 设计工具 我猜这是 UCC28060/1或3设计工具。  这些工具确实根据最小线路电压下的最大导通时间、典型值和最小开关频率计算 RT 电阻器。  UCC28064 RTH 和 RTL 数据表中的等式正在尝试考虑选择 RT 时的 KTH 变化。  但是、正如您提到的、它似乎与 EVM 中的内容不匹配。  这似乎与 UCC28060/1/3工具和数据表的计算相匹配。

    公式44使用在高交流电压(265V)下发生的 KTHmin、这种情况毫无意义、因此存在误差。  

    UCC28063 Excel 工具计算出的 RT 为122千欧、UCC28063 EVM 使用的 RT 为121千欧。  这与 UCC28064 EVM 板中使用的115k 欧姆电阻不是很远。 目前、我将使用 UCC28063计算和设计工具来设置 RT 值。

    我将在内部对此进行进一步研究、但我相信 UCC28064 RT 计算中存在误差。  UCC28063计算似乎用于 UCC28064 EVM 设计、因此我现在使用这些计算。

    此致、

    Mike

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    064的电子表格是 SLUC645a.xls (www.ti.com/.../sluc645) 、位于064: www.ti.com/.../technicaldocuments 技术文档下的 zip 文件夹"设计文件(1)->UCC28064控制器设置工具(修订版 A)"中

    我刚刚下载了063电子表格、周末后将进行介绍。

    谢谢。

    Jim Gilbert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我与 UCC28064的系统工程师讨论了这一点、TON_max 的公式是高估了。  我已附加更正后的公式、计算出的最小 Rth 为112.6k 欧姆、接近于340 μ H 升压电感器的 EVM 中使用的电阻。  这接近于 EVM 中使用的内容。  

    UCC28064工具计算出、106.9K 用于 RTSET。  这与正确的方程不远。  我现在会使用手算、并在您的设计中使用该值。

    我已联系负责开发和维护该工具的应用工程师。  工程师在有机会时会更正数据表和工具。

    很抱歉给您带来不便、致以诚挚的问候、

    Mike

    e2e.ti.com/.../Corrected-Equation-for-Rtset-UCC28064.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!