This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出电容器选择

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734570/output-capacitor-selection

主题中讨论的其他器件:LM3481

你好,先生

我正在项目中使用 LM3481MM/NOB 转换器 IC。 选择以550KHz 运行。 输入电源为5V、电感值为6.8微米、升压至12V。 数据表中仅提到了电流要求、而选择输出电容器则是如此。 数据表中未提及用于计算输出电容值的参数或公式。 那么、该设计所需的最小电容是多少。 请帮助我解决这一问题。

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    感谢您考虑使用 LM3481。 数据表按负载电流描述了 Cout 选择、因为升压整流器电流是脉冲序列、其平均值是负载电流、而脉冲序列决定输出电容的充电和放电电流大小、进而产生特定纹波电压。

    包括您的在内的大多数设计可能都具有输出电压纹波规格。 使用以下公式确定最小输出电容:

    CO_MIN = IO * Dmax /(fsw * VRIPPLE)

    其中 VRIPPLE 是峰峰值纹波电压、FSW 开关频率、Dmax 是最大占空比、而 IO 是您的最大负载电流。

    您可能还需要考虑 Co 的保持时间、即当 Vin 丢失时以及输出电容器需要多长时间保持电压。

    谢谢、
    Youhao Xi