Other Parts Discussed in Thread: LM3481
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM3481你好,先生
我正在项目中使用 LM3481MM/NOB 转换器 IC。 选择以550KHz 运行。 输入电源为5V、电感值为6.8微米、升压至12V。 数据表中仅提到了电流要求、而选择输出电容器则是如此。 数据表中未提及用于计算输出电容值的参数或公式。 那么、该设计所需的最小电容是多少。 请帮助我解决这一问题。
此致
Nidhi P Shetty