Other Parts Discussed in Thread: LM4140
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4140 您好!
对于我的应用、我想更改进入 ADC 的基准电压。 我想使用多个 LM4140
一个用于1024mV、另一个用于4096mV。
我的问题是、如果我使用 EN 引脚执行此任务(仅启用了1个 LM4140)、这是否正常?
阅读我在 paragrah 下面看到的数据表。 输出似乎不是高阻态、因此我的想法不起作用。 请发表评论吗?
LM4140旨在在关断时将 VREF 和 IQ 快速降至零。 VREF 被恢复
200 μ s 内的 μs 电流。 在关断期间、输出电容器上的电荷会放电
通过内部电路接地
谢谢
Rifo