This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4140:将多个基准电压连接到同一 ADC

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734508/lm4140-connecting-multiple-reference-voltages-to-the-same-adc

器件型号:LM4140

您好!

对于我的应用、我想更改进入 ADC 的基准电压。 我想使用多个 LM4140

一个用于1024mV、另一个用于4096mV。

我的问题是、如果我使用 EN 引脚执行此任务(仅启用了1个 LM4140)、这是否正常?

阅读我在 paragrah 下面看到的数据表。 输出似乎不是高阻态、因此我的想法不起作用。 请发表评论吗?

LM4140旨在在关断时将 VREF 和 IQ 快速降至零。 VREF 被恢复
200 μ s 内的 μs 电流。 在关断期间、输出电容器上的电荷会放电
通过内部电路接地

谢谢

Rifo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rifo、

    LM4140是一款非常精确的器件、我应该能够同时提供两个 ADC、但它们的要求并不高。 但它在很大程度上取决于 ADC。
    您能给我更多有关您想要使用哪种类型的 ADC 分辨率/架构/采样率的信息吗?

    -Marcoo