This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:短接热敏电阻 CAPS

Guru**** 2946690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734238/bq20z655-r1-shorted-thermistor-caps

器件型号:BQ20Z655-R1

我是为合同制造商工作的、有一位客户遇到了我们生产的符合规格的电路板问题。  位于每个热敏电阻引脚13或14上的两个0.47ufd 电容器将会短路。  是否有关于这些上限相关问题的其他信息?  我们使用的电容器额定电压为50VDC、因此似乎无法想象电容器会短路。     在电池充电应用中使用的两个器件上都出现了此问题、引脚13或14可能存在此问题。  该 部分看起来是从 该器件数据表的第20页复制的。  客户让我们运行一个程序来测试电路板、这些 程序集最初通过测试。  这些组件会发运给客户并组装到电池中。  正是在这个大会上出现了这些问题。  ESD 已经过调查、没有什么异常、因为它们遵循标准 ESD 程序。  故障率约为30%!  我只是在继续调查所有可能性。  在装配体上安装之前、还已检查盖子是否正常。

VCELL+引脚10上的.1ufd 电容也有问题。  我还应该了解该电路的任何信息吗?

感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DS 原理图上的 C22、C25不需要这么高的额定值。 这些电容器只需能够承受16V 电压。 另一方面、C20需要是50V 电容器。 没有通过这些引脚的直接高电流路径。 如果实际的弯曲会损坏电容器、您可能需要尝试使用 boardflex 或软术语电容器。