This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122EVM-2PH 评估模块是在 CCM 还是 DCM 下运行?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122EVM-2PH, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734323/lm5122-does-lm5122evm-2ph-evaluation-module-operate-in-ccm-or-dcm

器件型号:LM5122

您好!

我想知道 LM5122EVM-2PH 评估模块的每个相位是否以连续导通模式(CCM)或断续导通模式(DCM)运行?  如果它以 DCM 运行、LM5122是否支持 CCM 进行多相运行、只要其周围的器件是合适的值?  此电路板上是否存在会阻止我将其修改为 CCM 的限制?

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    感谢您关注 LM5122。 EVM 出厂时已设置为 DCM、但您可以将 EVM 修改为 CCM。 有关 MODE 引脚设置、请参阅数据表。 您需要将 MODE 引脚上拉至>1.2V。 EVM 上包含上拉电阻器位置(R22)。 请记住移除 R26 (0Ohm)。

    谢谢、
    Youhao Xi