This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:充电器芯片损坏

Guru**** 2928320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734455/bq24192-charger-chip-damage

器件型号:BQ24192

你(们)好  

我无法获得 SYS 上的电压(特别是在2.2uH 的电感器之后)。 我能够在5.5V SW 下获得电压。 VBUS 被连接在5.5V 输入上。

在这种情况下、有人可以建议采取哪些措施吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margisha、

    您能否详细说明测试期间的测试条件? 这将包括输入偏置条件、电池偏置条件等

    测试是在 EVM 还是在定制 PCB 上进行的?

    从您的描述中可以看到、高侧 FET Q2可能存在问题。 如果您看到输出端的输入电压、它会告诉我、从输入到输出端可能存在短路。 SW 上的电压范围应介于 VBAT 至~4.35V 之间。

    我将验证以下内容:
    -移除输入并测量 PMID 上的电压。 电压应为~Ω VBAT 减去高侧 FET 的二极管压降。 SYS 应该在~VBAT 上。

    应用 VBUS 并测量 PMID、它应该是~VBUS。 然后验证是否有大电流从输入端直接流入电池。

    -验证 SW 波形以确保转换器能够切换。