This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B25:选择交叉频率和相位裕度以实现稳定环路

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544B25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181708/tps544b25-crossover-frequency-and-phase-margin-selection-for-stable-loop

器件型号:TPS544B25

大家好、

我不确定如何为 TPS544B25使用的补偿电路选择 FCO 值。我已在网上阅读、它应该是 FSW/10或 FSW/5。您能否告诉我们、选择用于稳定环路补偿电路的 FCO 和相补角的经验法则是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    相位裕度为45-60度的 FSW/10和 FSW/5之间的差异将是一般经验法则。

    fsw / 10通常较为保守、能够耐受布局电阻和电感等寄生效应 、而 fsw / 5较为激进、需要更加注意元件的实际 ESR。

    此外、请注意在 L-C 谐振下出现的环路响应相位下降、尤其是在使用所有陶瓷输出电容器和低 DCR 电感器的设计中。  这些欠阻尼谐振系统的回路相位降非常低。  这不会导致稳态不稳定、但会导致输出电压在输出电压变化期间振荡、例如软启动期间或 AVS 的 VOUT_COMMAND 变化期间振荡。

    如果您在 L-C 谐振频率下看到环路相位下降到35度以下、 我建议使用"设置极点和零点"频率选项并调整零点频率、以便第一个零点为 L-C 谐振频率的1/2、第二个零点约为 L-C 谐振频率的90%、从而在 L-C 谐振之前获得更多的相位升压。

    或者、您可以手动将 C3加倍、这样可以将其零点频率降低1/2、而不会将增益改变为高于零点频率或极点频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="13277" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181708/tps544b25-crossover-frequency-and-phase-margin-selection-for-stable-loop/4450607 #4450607">如果您在 L-C 谐振频率下看到环路相位下降到35度以下、 我建议使用"设置极点和零点"频率选项并调整零点频率、以便第一个零点为 L-C 谐振频率的1/2、第二个零点约为 L-C 谐振频率的90%、以便在 L-C 谐振之前获得更多的相位升压。[/引述]

    我们如何在 Excel 工作表或图表中查看此内容?

    我曾尝试对 TPS544B25网页上提供的 TI PSPICE 模型进行仿真。我看到 VOUT 上的纹波和开关节点上的脉冲跳跃。我可能知道这是建模问题、或者其他一些问题会影响仿真。

    注-启动模型工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已附加 Trasient 仿真的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raja、  

    您能否提供 SCH、我们可以查看、我确信它只是 COMP 的调优。 另请填写计算工具。

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allag、您好!

    我没有更改从 TI 网站下载的 TI 默认瞬态 scheamic 中的任何内容。下面是该快照。

    非常感谢

    Rajat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    我将介绍 Tahar 和 Peter、因为他们今天是 OOO。

    我从 TI 网站下载了 PSPICE 模型、并且能够运行瞬态负载仿真、而不会出现任何问题:

    虽然您说您尚未更改 TI 默认值、但您的仿真结果中的负载阶跃已更改。 例如、TI 默认具有20A 负载阶跃、但您的负载阶跃为10A。

    您是否有任何其他更改、以便我们最终可以复制它?

    谢谢、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请注意在 L-C 谐振下出现的环路响应相位下降、尤其是在使用所有陶瓷输出电容器和低 DCR 电感器的设计中。  这些欠阻尼谐振系统的回路相位降非常低。  这不会导致稳态不稳定、但会导致输出电压在输出电压变化期间振荡、例如软启动期间或 AVS 的 VOUT_COMMAND 变化期间振荡。

    如果您在 L-C 谐振频率下看到环路相位下降到35度以下、 我建议使用"设置极点和零点"频率选项并调整零点频率、以便第一个零点为 L-C 谐振频率的1/2、第二个零点约为 L-C 谐振频率的90%、从而在 L-C 谐振之前获得更多的相位升压。

    如何检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS544B25产品文件夹中提供的 TPS544B25 Excel 设计计算   器- www.ti.com/.../TPS544B25 包含预测波特图的图形表示。

    通过选择低电感器 DCR、低电容 ESR 和低输出电流、您可以在 L-C 谐振时使相位快速下降、然后 III 类补偿的两个零可以升压相位。  要降低其中一个零点并在 L-C 谐振之前增加相位、而不增加环路带宽、请增大 C2的值  

    将 C2从820pF 增加到3900pF 可降低零点、并在 L-C 谐振之前提供所需的相位升压。

    要将零极点频率选择用于补偿设计、请在电池 C89中为选择类型选择"零极点"。

    在 fz_1 = 1/2 LC 谐振、fz_2 = 0.9x LC 谐振、fp_1 = ESR 零点频率或1/2开关频率的较低值、fp_2 =开关频率的指导下运行。   

    我们可以看到、即使在我们在此遵循的极端条件下、在 L-C 谐振下、相位也保持在接近45度的水平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常好地解释、谢谢。

    因此 F_LC 将是谐振频率,我们必须检查该频率上的相位,对吧? 我已在圆圈中标记、请确认。

    根据我对解释阶段的理解、在"总系统波特图"中、不应低于35度

    请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、F_LC 是 L-C 功率级的谐振频率。

    是的、您应该检查"总系统波特图"图、希望是从 VOUT 进入反馈到电感器输出 VOUT 的完整电压调节环路。

    它并不是我们所关注的谐振频率、而是相位图的谷值、它将稍微高于谐振频率-在上面的示例中大约为13k。

    对于这个特定的测试、我想将 IO 设定为电感纹波峰峰值的1/2 -也被称为临界导通、因为这是负载电流、即 L-C 谐振阻尼最低、而共振相移最差。

    35度不是"硬性"规则、而是一般经验法则。  当环路在该频率下需要高增益时、L-C 谐振下的较低相位裕度往往会导致输出电压在该频率下振荡、例如跟踪由于 VOUT_COMMAND 中软启动或 AVS 变化而导致的基准电压变化、 或从大型负载瞬态恢复期间的瞬态响应。