This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:过流下降

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734348/tps2h160-q1-overcurrent-shot-down

器件型号:TPS2H160-Q1

你(们)好

TPS2H160-Q1是否具有 OCP 功能?

或者、为了保护器件、 如果检测到过流、外部 MCU 必须根据/故障报告关闭 TPS2H160-Q1?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS2H160-Q1具有 内部和外部 过流保护。  电流限制功能将 FET 中的电流调节为设置的电流限制。 这意味着它向负载提供恒定电流。  在过流期间、 FET 处于饱和区域。 FET 中的功率损耗约 为电源电压乘以设置的电流限制。 当 Tj 典型值为 T (SD)= 175C 时、高功率耗散会上升结温 Tj、FET 将关断。  当结 冷却、 Tj 低于155C 时、典型 FET 会重新导通、并且 junion tempature 将介于155C 和175C 之间。  

    该器     件具有良好的过流保护、但为了延长使用寿命、最好关闭 FET、并且不要长时间将结温保持在150C 以上。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mahmoud

    感谢你的答复。
    我知道该器件的 OVP 将会将 FET 中的电流调节为设定的电流限值。

    因此、即使电流达到设定的电流限值、它也不会关闭输出、这是正确的吗?

    过流保护工作时是否会产生故障?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没错。 当电流达到电流限值时、电流将被调节并保持在设定的电流限值。
    当检测到过流时、故障将变为低电平。

    此致