This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:查询 SCH 和布局检查、并具有缺失的脉冲 Isse

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC24612, CSD18503Q5A, CSD18504Q5A, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734214/ucc24612-inquire-sch-and-layout-review-and-have-missing-pulse-isse

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:UCC256303CSD18503Q5ACSD18504Q5AUCC24624

您好、先生、

请允许我帮助您查看下面的 SCH 和布局:

现在我们面临丢失脉冲的问题、请参阅以下波形、Ch1:UCC24612 Vgs、Ch2:UCC256303 Vgs。

此问题仅在9A 至20A 负载下发生,如果负载低于8A,SR 正常工作=>MOSFET 部件号:CSD18503Q5A

我们已经尝试使用其他 MOSFET: CSD18504Q5A、SR 在所有负载条件下都能正常工作。  

我是否可以从您那里了解为什么低 Rdson MOSFET 缺少脉冲条件?

谢谢你。

此致、

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edward

    UCC24612在驱动 Rdson 低于4.5mΩ Ω 的 SR FET 时可能会出现问题。 CSD18503Q5A (不工作的 FET)的 Rdson 为3.4mΩ Ω、而 CSD18504Q5A (工作的 FET)的 Rdson 为5.3mΩ Ω。 UCC24612依靠在 FET 上感测到的电压来实现正常运行、因此当 Rdson 过低时、它会导致您所看到的错误行为。

    如果您需要使用较低的 Rdson CSD18503Q5A,我建议您使用 UCC24624。 UCC24624是一款双 SR 控制器、旨在与 UCC256303等 LLC 功率级配合使用、因此它不受 RDSon 限制。

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    请参阅第一个帖子中的 SCH。

    在 SCH 中、两种 MOSFET 将并联、其中三种。

    因此、这意味着两种条件都低于4.5兆欧。 (3.4/3.4/3.4/3.4版第5.3/5.3/5.3节)

    谢谢你。

    此致、

    陈爱德华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edward

    很抱歉、我错过了它们是并行的。 4.5 μ A 是 mΩ 行为开始降低时的一般建议。 4.5 μ s 不是硬 mΩ、稍低于该限值时、性能将开始降低、因为会产生额外的死区时间。 随着电阻进一步降低、传感将变得更糟、这会加剧您所看到的问题。

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    那么、我是否知道我们可以尝试以任何方式来解决这个问题?

    我们有解决方案的任何工作吗?

    谢谢你。

    此致、

    陈爱德华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edward

    我们建议将 SR 控制器更改为 UCC24624。 UCC24624专为 LLC 设计、因此电压检测阈值更适合此设计中的较低 Rdson。

    如果您需要使用 UCC24612、我们建议使用较高的 Rdson、例如 CSD18504Q5A。

    Eric