Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC24612, CSD18503Q5A, CSD18504Q5A, UCC24624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC24612 主题中讨论的其他器件:UCC256303、 CSD18503Q5A、 CSD18504Q5A、 UCC24624
您好、先生、
请允许我帮助您查看下面的 SCH 和布局:
现在我们面临丢失脉冲的问题、请参阅以下波形、Ch1:UCC24612 Vgs、Ch2:UCC256303 Vgs。
此问题仅在9A 至20A 负载下发生,如果负载低于8A,SR 正常工作=>MOSFET 部件号:CSD18503Q5A
我们已经尝试使用其他 MOSFET: CSD18504Q5A、SR 在所有负载条件下都能正常工作。
我是否可以从您那里了解为什么低 Rdson MOSFET 缺少脉冲条件?
谢谢你。
此致、
陈爱德华