This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:TPS61087

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184209/tps61087-tps61087

器件型号:TPS61087

您好!

 我必须设计一个650kHz 的升压转换器。

下面列出了所需的规格。

输入电压范围为2.7-4.2

标称值3.7V

输出电压12V

电流367mA

数据表中的升压设计 显示了650kHz 时的电感值为6.8uH、但我从 webench 收到的电感值为8.2uH。 我想知道这是否正常。 我在此附上来自 webench 的设计链接。

https://drive.google.com/file/d/18xe_UkyAmkRJwj98JC7pOj8MbKRj28MU/view?usp=share_link

请检查。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lisa、

    很抱歉耽误你的答复。

    您可以遵循数据表并使用6.8uH。

    BTW、我无法打开共享链接。

    Webench 只是一个参考、数据表 是最准确的。

    此致

    Fergus