请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61087 您好!
我必须设计一个650kHz 的升压转换器。
下面列出了所需的规格。
输入电压范围为2.7-4.2
标称值3.7V
输出电压12V
电流367mA
数据表中的升压设计 显示了650kHz 时的电感值为6.8uH、但我从 webench 收到的电感值为8.2uH。 我想知道这是否正常。 我在此附上来自 webench 的设计链接。
https://drive.google.com/file/d/18xe_UkyAmkRJwj98JC7pOj8MbKRj28MU/view?usp=share_link
请检查。
谢谢你。