请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51501-Q1 主题中讨论的其他器件: LM5155-Q1
大家好、
客户希望使用 LM51501-Q1在7A 时提供5V 输出、
是否可以将 VOUT 调节目标设置为5V?
如果是、RSET 值是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户希望使用 LM51501-Q1在7A 时提供5V 输出、
是否可以将 VOUT 调节目标设置为5V?
如果是、RSET 值是多少?