请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS2373-4EVM-758HiTom、 我对完全烘烤的90W 12V 设计感兴趣。 我找到了24V/3A、5V/14A 和3.3V/30A 设计、但不知怎么说、在12V 范围内找不到任何东西。 我还了解了24V 和5V 设计是如何在同一 TPS2373-4EVM-758板上构建的(并对相应的组件进行了更改)。 因此、12V 似乎非常直接、尤其是 PMP20758上 T2的输出绕组以并联方式重新接线时。 你有类似的东西吗?