This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于非标准90W PoE 设计的建议

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373-4EVM-758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734141/recommendation-for-non-standard-90w-poe-design

主题中讨论的其他器件:TPS2373-4EVM-758HiTom、
我对完全烘烤的90W 12V 设计感兴趣。 我找到了24V/3A、5V/14A 和3.3V/30A 设计、但不知怎么说、在12V 范围内找不到任何东西。 我还了解了24V 和5V 设计是如何在同一 TPS2373-4EVM-758板上构建的(并对相应的组件进行了更改)。 因此、12V 似乎非常直接、尤其是 PMP20758上 T2的输出绕组以并联方式重新接线时。 你有类似的东西吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦... www.ti.com/.../index.html 证明非常有用。 您应该将人指向这个。 在我的12V 情况下、您可以提供 PMP5124和 PMP5426。 谢谢。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Hedley

    这两种设计是非标准>72W PD 设计的理想选择。 有关这方面的更多信息、请参阅我们的应用手册《超越 BT 高功率 PoE》: www.ti.com/.../slva986.pdf

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师