Other Parts Discussed in Thread: TPS3808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3839 主题中讨论的其他器件:TPS3808
大家好、
我是一名 FAE、为日本的一些工业/医疗公司提供支持。
我的客户提出了如下问题。
负向输入阈值精度和负向阈值电压之间有何差异?
尽管负向输入阈值精度为1%、但负向阈值电压显示的误差为典型值的1.55%(MAX)/2.45%(MIN)。
我很期待收到您的回复。
此致、
Shota Mago