This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3839:负向输入阈值精度

Guru**** 2503405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733290/tps3839-negative-going-input-threshold-accuracy

器件型号:TPS3839
主题中讨论的其他器件:TPS3808

大家好、

我是一名 FAE、为日本的一些工业/医疗公司提供支持。

我的客户提出了如下问题。

负向输入阈值精度和负向阈值电压之间有何差异?

尽管负向输入阈值精度为1%、但负向阈值电压显示的误差为典型值的1.55%(MAX)/2.45%(MIN)。

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shota Mago、

    阈值精度意味着与典型值相比、误差百分比为%。 这是直接根据负向阈值电压计算得出的。

    例如、让我们看看 TPS3808。

    对于 TPS3808G33 (3.3V 器件型号)、典型负向阈值为3.07V。

    在典型条件下、TPS3808具有+/- 1%的阈值精度、这意味着负阈值电压可以是3.07V +/- 0.0307V = 3.0393V 至3.1007V。这适用于典型条件下的室温。

    在器件容差等最坏情况下、在整个温度范围内、在整个工作输入电压范围内、TPS3808具有+/-2%的精度、这意味着负阈值电压可能在3.07V +/- 0.0614V = 3.0086V 至3.1314V 之间变化

    因此、当器件的精度为"1%"时、这通常仅表示典型条件。 您可以通过以下公式计算最坏情况下的精度:

    最低精度=(1-(VIT-_MIN / VIT-))*100
    最大精度=(1-(VIT-/VIT-_max))*100

    因为精度与阈值电压直接相关。

    我希望这能回答你的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael - San

    非常感谢您的讲解!
    当我收到任何其他问题时、我想再次向您提出。

    此致、
    Shota Mago