Other Parts Discussed in Thread: TPS24741
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS24741 您好!
我有一位客户在电源上使用 TPS24741。 由于他们认为是浪涌条件、因此在设备首次打开时、他们遇到了供电跳闸问题。 我知道可以根据 TINR 引脚上的外部电容来调整浪涌时序、但我们想确切地说明计时器何时启动。
我从数据表中了解到 、当 IMON 引脚电压上升到阈值以上(通常为90mV)时、浪涌计时器启动。 是这样吗? 这是在超过 UVLO 阈值并启用 ORing FET 和 HS FET 之后进行的。
提前感谢!
John