This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24741:浪涌计时器何时启动?

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733838/tps24741-when-does-the-in-rush-timer-start

器件型号:TPS24741

您好!

我有一位客户在电源上使用 TPS24741。 由于他们认为是浪涌条件、因此在设备首次打开时、他们遇到了供电跳闸问题。  我知道可以根据 TINR 引脚上的外部电容来调整浪涌时序、但我们想确切地说明计时器何时启动。

我从数据表中了解到 、当 IMON 引脚电压上升到阈值以上(通常为90mV)时、浪涌计时器启动。 是这样吗? 这是在超过 UVLO 阈值并启用 ORing FET 和 HS FET 之后进行的。  

提前感谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是的、您回答正确。 当 IMON 引脚电压上升到阈值以上(通常为90mV)时、浪涌计时器应启动。
    客户端是否存在任何问题? 您能否共享测试波形以及测试条件。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速帮助。 我刚刚跟客户说这是器件的正确操作、要求客户在有问题的情况下分享一些启动时的示波器波形。 如果我需要其他帮助、我将"提出相关问题"。

    谢谢、

    John