请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24090 你(们)好。
感谢您的始终支持。
对于 BQ24090、关于充电电流最小值、哪一项是正确的10mA 或50mA?
根据数据表。
1.第4页
2.第7页
此致。
Kengo。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.