This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:大约为充电电流最小值。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733615/bq24090-about-a-charge-current-minimum

器件型号:BQ24090

你(们)好。

感谢您的始终支持。

对于 BQ24090、关于充电电流最小值、哪一项是正确的10mA 或50mA?

根据数据表。

1.第4页

2.第7页

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在第8.3节"建议运行条件"中、R-ISET 为540欧姆至49.9K 欧姆。 较高的电阻值将提供10mA 的快速充电电流。 是可在10mA 时使用
    另请注意、10mA 至20mA 范围内的 K-ISET 具有更大的容差、最小容差到最大容差
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我非常理解。