请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B4253-Q1 大家好、
我在 TPS7B4253-Q1数据表中注意到、有两种不同的封装、一种是使能引脚(HTSSOP)、另一种仅具有调整引脚(DDA)。 对于具有使能引脚的 HTSSOP 封装产品、它说使能用于将器件置于低功耗待机状态。 这是一个只能通过 HTSSOP 封装实现的状态、还是 DDA 封装产品能够与调节引脚产生相同的待机状态?
谢谢、
进行了比较