This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4253-Q1:使能与 ADJ

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4253-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733224/tps7b4253-q1-enable-vs-adj

器件型号:TPS7B4253-Q1

大家好、

我在 TPS7B4253-Q1数据表中注意到、有两种不同的封装、一种是使能引脚(HTSSOP)、另一种仅具有调整引脚(DDA)。 对于具有使能引脚的 HTSSOP 封装产品、它说使能用于将器件置于低功耗待机状态。 这是一个只能通过 HTSSOP 封装实现的状态、还是 DDA 封装产品能够与调节引脚产生相同的待机状态?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    引脚功能表明 DDA 封装上的 ADJ 引脚可保持低电平以禁用器件。 在电气特性表:调整低电平信号有效中列出了 ADJ 引脚低电平的电压阈值。 这将使采用 DDA 封装的器件处于低功耗状态。 关断电流请参阅图7中的图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    待机状态仅在 HTSSOP (PWP)封装中可用、因为该状态允许 IN 和 ADJ 电源轨有效、而不允许器件具有输出。  您可以通过将 Vadj 拉至 GND 来禁用 DDA 和 PWP 封装。  禁用后、当 Ven 和 Vadj 连接到 GND 时、DDA 封装应具有与 PWP 封装相同的典型关断电流。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    HTSSOP 封装 EN 的用途是什么? 基本上、在禁用输出的情况下、使 IN 和 ADJ 引脚有效会带来什么结果? 这是否意味着启动时间更短?

    谢谢!
    进行了比较
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    是的、EN 引脚的优势是 IN 和 ADJ 引脚都可以在启用输出电压之前处于最终电压。 由于基准已经达到其最终值、因此上升速度会更快。 在传统的线性稳压器中、OUT 的斜升速率受内部基准的斜升速率限制。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常棒,感谢你们的详细介绍!