This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPS2373与 TPS2372

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733648/tps2373-tps2373-vs-tps2372

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS2372

您好!

我们在产品比较表中看到了有关 TPS2372和 TPS2373的一些不同特性、如下所示:
您能告诉我们有关这些差异的更多详细信息、以区分这两种模型吗?
TPS2372-3/4:Autoclass、浪涌延迟。
TPS2373-3/4:适配器优先级、高级启动。

我们能否解释 TPS2373不支持 TPS2372中列出但未包含在 TPS2373中的功能?

谢谢你。

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、您答对了。 虽然这两款器件采用相同的封装尺寸(20引脚、5x5、QFN)、并且均符合 IEEE802.3bt 标准、但每款器件都具有其他器件所不具备的特性。 下面是一个简短的表格、其中列出了每种器件的独特功能:

    TPS2373 (-4和-3):高级启动(引脚14和15)、适配器优先级(引脚10)、UVLO 选择(引脚16)
    TPS2372 (-4和-3):Autoclass (引脚10)、PSE 浪涌延迟使能(引脚16)

    请注意、TPS2372的引脚14和15为"无连接"。

    另一种考虑方法是询问"为什么有人会选择 TPS2372而不是 TPS2373?" 一般而言、在以下情况下、客户更喜欢使用 TPS2372-3/4:
    *设计双 PoE 输入应用
    *使用现成的直流/直流模块(仅需电源正常(PG)即可启用直流/直流模块)
    *利用非隔离式功率级(如照明)
    *针对"强制 UPOE "和/或"无中断故障转移"功能进行设计(例如:2根独立的 CAT-5电缆、2根 PD IC 和1根直流/直流转换器)
    *需要 Autoclass
    *不想为 TPS2373-3/4中包含的高级启动功能支付额外的价格

    最后、我还建议您观看以下视频:
    * TI 完整的 IEEE802.3bt 产品系列简介--> training.ti.com/introduction-tis-full-ieee-8023bt-portfolio
    *了解 TI IEEE802.3bt 供电设备中的 Autoclass --> training.ti.com/understanding-autoclass-tis-ieee8023bt-powered-devices-pd
    *设计双输入 PoE PD 系统--> training.ti.com/designing-dual-input-poe-pd-systems-power-redundancy-smooth-transition-and-power-sharing
    *了解 TI 的 IEEE802.3bt 供电设备中的高级启动-->即将推出(发布后、我将使用链接更新此帖子)

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、