Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25570、 BQ25505您好!
我们的项目是使用太阳能电池为单节锂离子电池充电。
该太阳能电池的电压介于4V 和5V 之间、可提供50µA μ A 至500µA μ A 之间的电流、具体取决于光照。
请参阅随附的太阳能电池规格。
对于此应用,最适合的电池充电器 IC 是什么?
BR
米歇尔