This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锂离子电池充电和太阳能电池

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184825/lion-ion-battery-charge-with-solar-celles

主题中讨论的其他器件:BQ25570BQ25505

您好!

我们的项目是使用太阳能电池为单节锂离子电池充电。

该太阳能电池的电压介于4V 和5V 之间、可提供50µA μ A 至500µA μ A 之间的电流、具体取决于光照。

请参阅随附的太阳能电池规格。

对于此应用,最适合的电池充电器 IC 是什么?

BR

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    我推荐 BQ25570。  它是仅升压充电器。   只要电池的 MPP 电压(80%*5V=4.0V?) 低于4.2V 时、应该没有问题。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    听起来不错。 我还识别了 BQ25505。

    此致

    米歇尔