This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:采用电流感应电阻器而不是 CT。

Guru**** 2549010 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733654/ucc28070-adopt-current-sense-resistor-instead-of-ct

器件型号:UCC28070

大家好、团队、

我的客户打算使用 UCC28070、但他们不喜欢 CT。 所以

1.他们能否使用电流感测电阻代替 CT?

2.如果是、它们是否应将 Rsense 放置在 MOSFET 源极至 GND 上? 是这样吗?

3.为了降低 Rsense 的功率损耗,他们打算使用低 Ohmic 值 Rsense,因此必须将 PKLMT 设置为0.5V~1V 作为功率限制阈值,他们能这样做吗? 是否存在潜在风险?

谢谢、

Martin