请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24725A 尊敬的团队:
请查找原理图供您参考。
我们的测量值如下所示。
ACDRV 引脚没有正常输出、电压大约为0.0V。
而无需电池
- VCC = 12V
- ACDET = 2.6V
- ACN=0V
- ACP = 0V
- CMSRC = 0V
- ACDRV = 0V
- BATDRV = 6V
- REGv = 6V
- BTST = 6V
- HIDRV = 1.3V
- 相位= 1.3V
带电池(11.8V)
- VCC = 12.12V
- ACDET = 2.6V
- ACN= 11.65V
- ACP = 11.65V
- CMSRC = 0V
- ACDRV = 0V
- BATDRV = 17V
- REGv = 6V
- BTST = 11V
- HIDRV = 11.66V
- 相位= 11.66V