This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:BQ24725A 无法正常工作

Guru**** 2535820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183622/bq24725a-bq24725a-are-not-worked

器件型号:BQ24725A

尊敬的团队:

请查找原理图供您参考。  

我们的测量值如下所示。  

ACDRV 引脚没有正常输出、电压大约为0.0V。  

而无需电池  

  1. VCC = 12V
  2. ACDET = 2.6V
  3. ACN=0V
  4. ACP = 0V
  5. CMSRC = 0V
  6. ACDRV = 0V  
  7. BATDRV = 6V
  8. REGv = 6V
  9. BTST = 6V
  10. HIDRV = 1.3V
  11. 相位= 1.3V

带电池(11.8V)

  1. VCC = 12.12V
  2. ACDET = 2.6V
  3. ACN= 11.65V
  4. ACP = 11.65V
  5. CMSRC = 0V
  6. ACDRV = 0V  
  7. BATDRV = 17V
  8. REGv = 6V
  9. BTST = 11V
  10. HIDRV = 11.66V
  11. 相位= 11.66V


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、

    支持此 IC 的工程师将在1月3日之前离开。  我会将此帖子通知他、但我建议您也在1月3日再次回复此帖子。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff H:

    我们正在等待您的工程师回复以获得解决方案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff H:

    我们正在等待您的工程师回复以获得解决方案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、

    我将把这个线程转移给支持这个器件的工程师。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、

    我建议您订购 EVM 并试用它。  

    此致

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    问题已解决