This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51420:LMR51420YFDDCR

Guru**** 2390390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600EVM, LMZM23600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184354/lmr51420-lmr51420yfddcr

器件型号:LMR51420
主题中讨论的其他器件:LMZM23600EVMLMZM23600

我在此 配置中使用 LMR51420YFDDCR (1.1MHZ、FPWM):

VOUT:3.3V、L=3.3uH、Cout=88uF、Iout=50mA

我将获得以下输出电压以及20mV 的低频纹波:

我在  相同的输出条件下(50mA 负载、3.3V 输出电压、69uF 输出电容)将其与 LMZM23600EVM (使用开发板上的默认组件)进行了比较、我得到了更清晰的电压(更低的低频纹波):

 由于 LMR51420YFDDCR 和 LMZM23600在1MHz 左右具有 FPWM、因此两者都是峰值电流控制 器、在输出端都只有一个 LC 级-为什么我不在 LMZM23600上观察到低频率纹波?

 我可以对 LMR51420YFDDCR 设计做些什么、以便 LMZM23600的输出电压看起来像 (除了 添加第二个 LC 级或 LDO)吗?

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外 、LMR51420YFDDCR 和 LMZM23600的输出端只有 MLCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否向我们展示您使用的原理图和 PCB 布局的图像?

    当您说“低频”时,您是指1MHz 开关频率还是更低的频率??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图:

    PCB 无法发送。

    低频意味着电感器电流流经输出电容器(而不是开关振铃)导致的纹波、因此这带有绿色标记:

    它必须是消除它的一种方法(不使用 LDO 或第二个 LC 滤波器)、因为  LMZM23600EVM 开发板上的类似控制器效果非常好

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    电感器值和输出电容器(和 ESR)将控制开关频率纹波。

    此外、PCB 布局也会产生影响。   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢