This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在此 配置中使用 LMR51420YFDDCR (1.1MHZ、FPWM):
VOUT:3.3V、L=3.3uH、Cout=88uF、Iout=50mA
我将获得以下输出电压以及20mV 的低频纹波:
我在 相同的输出条件下(50mA 负载、3.3V 输出电压、69uF 输出电容)将其与 LMZM23600EVM (使用开发板上的默认组件)进行了比较、我得到了更清晰的电压(更低的低频纹波):
由于 LMR51420YFDDCR 和 LMZM23600在1MHz 左右具有 FPWM、因此两者都是峰值电流控制 器、在输出端都只有一个 LC 级-为什么我不在 LMZM23600上观察到低频率纹波?
我可以对 LMR51420YFDDCR 设计做些什么、以便 LMZM23600的输出电压看起来像 (除了 添加第二个 LC 级或 LDO)吗?
Adam
你好
电感器值和输出电容器(和 ESR)将控制开关频率纹波。
此外、PCB 布局也会产生影响。
谢谢