This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:Flybuck 实际电路不能用作仿真结果

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732902/lm5160a-flybuck-practical-circuit-not-working-as-simulation-results

器件型号:LM5160A

你(们)好  

我正在使用 LM5160A 设计 Flybuck 直流/直流转换器。 此设计的输入电压范围为25V 至45V。我设计用于初级侧12.5V 输出电压和次级侧14V 输出电压。 我使用 LTSPICE 进行了仿真。 在仿真中、在无负载的情况下、我得到的初级侧输出电压为12.58V、次级侧输出电压为16.25V、这对我来说很好。 当我构建该电路时、初级输出电压上升至8.5V、次级输出电压上升至接近输入电压的电压(28V 输入电压)。  次级侧电压开始下降、快速启动、并且由于接近几伏、因此开始缓慢下降。 次级侧最终会再次增大、有时会高于输入电压、然后再开始再次下降。 初级侧电压也会在某个点开始下降、这种情况会缓慢发生。

在寻找问题时、我注意到 SW 引脚未切换、可能是什么原因导致了这种情况? 请参阅随附的原理图。 我们将感谢您的任何帮助。

非常感谢大家的参与

此致

Maqsood Cassiem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否具有正确的 VCC 电压?
    此外、我认为您使用的不是正确的变压器、因为您需要反激式变压器或耦合电感器、因为它可以在电流饱和之前处理更多电流。

    尝试使用耦合电感器、看看该部件是否切换。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、

    感谢您的快速响应。

    测得的 Vcc 电压引脚为7.3V、接近于数据表中规定的典型7.5V。
    (请注意、次级输出上的 VCC 标签网和 Vcc 引脚在设计中未连接、在原理图中、初级输出仅标记为 VDD、次级输出标记为 VCC)

    我仅设计200mA 输出电压和低纹波电流、因此根据我的理解、所选的变压器应该可以工作。 我不知道这会有很大的影响、但在我运行的仿真中、我有从制造商网站下载的变压器模型。

    此致
    Maqsood
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但原理图上的变压器没有变压器饱和电流的规格。 因此、我怀疑它可能是一个较低的饱和电流互感器
    当我与 EVM 指南上的变压器进行比较时、我可以看到、它们使用的变压器通常具有更高的饱和电流、如此 BOM 所示
    www.ti.com/.../snvu408a.pdf

    谢谢、我希望这会有所帮助
    -Arief